欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

侧定位块组件

  • 2022.01.10 14:53:08
  • 米思米
  • 1007
点击收听全文语音朗读

 为防止注塑模具的活动侧和固定侧发生位置偏移,可采用导柱导套或是使用定位块组件锥形定位块组件进行定位。

 考虑到模板上的型腔安装用模框孔雕刻位置导销导块之间的位置关系,即使位置精度仅由活动侧模板或固定侧模板影响 ,当将活动侧模板和固定侧模板组合在一起时,可能会出现无法确保相对位置精度的情况。

 为了合理地消除这种不便,设置侧定位块组件是很有效的手段。

 在将活动侧模板与固定侧模板组合在一起的状态下,利用立铣刀或平面磨削在侧面加工出沟槽或凹槽,以用于安装侧定位块组件。

 通过这一方式,可以通过实物对准来准确定位活动侧-固定侧模板的相对位置。

 材质为SKD11,硬度为5862HRC,耐磨性极佳。

 作为连接器、电子零件等精密模具的定位零件,可发挥出最佳性能。

 在欧美,这是已被应用于各种模具中的部件之一。

 对于像电动注塑机这样需要高速开合的模具来说,采用这种精密定位部件可防止型芯销断裂,实现长寿命化,可以说是有其独到之处的。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities